请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6678 您好、香榭丽舍
我的客户尝试将 C6678 SGMII IBIS-AMI 模型加载到 HyperLynx 时遇到以下错误。
那么、您能告诉我问题是什么吗?
///错误按摩//
FEWizard
无法加载 Tx IBIS-AMI 模型:
libdraco_40nm_TX.dll
指定的 DLL 取决于其他一些 DLL。
找不到其他 DLL。
此致、
J-Breeze