您好!
我们需要对 AM3505上电定序进行澄清。
我们的客户正在使用分立式电源 IC 设计其电源电路
我们需要您对 VDDS_SRAM_MPU/VDDS_SRAM_CORE_BG 电源的定序顺序有意见。
根据当前数据表 VDDS、VDDS_SRAM_CORE_BG/VDDS_SRAM_MPU/VDDSOSC
所有电压均按如下所示斜升。 
但在我们客户的电路中、VDDS_SRAM_MPU/VDDS_SRAM_CORE_BG 会斜升
或 VDDSHV (3.3V)之前的电压、如下所示。 
查看之前的数据表、可以看到 VDDS_SRAM_MPU/VDDS_SRAM_CORE_BG 上升
VDDSHV (3.3V)之后。
因此、我们认为 VDDS_SRAM_MPU/VDDS_SRAM_CORE_BG 可以在 VDDSHV 之前或之后斜升
或者与 VDDSHV 一起为 VDDS (1.8V)供电。 
请告知我们是否允许使用此类设备。
此致
库米