This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:用于连接 FPGA 和 NOR 的 GPMC 接口

Guru**** 2600115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/578955/am3352-gpmc-interface-to-fpga-and-nor

器件型号:AM3352

您好!

我们想知道是否可以共享适用于 FPGA 和闪存的 AM33502的 GPMC。

共享设备:
1.FPGA:多路复用16b NOR 类型-同步
FlashROM:非多路复用16b NOR 类型-异步

我们在使用 Pinmux 工具为该用途选择 GPMC 时感到困惑、
共享 GPMC 时、请告诉我是否有任何参考 PinMUX 设置
如果在未来的设计中还需要注意其他事项、以避免冲突。

此致
库米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Pinmux 工具中没有可用于您的用例的 GPMC IOset。 您必须手动选择所需的引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    谢谢
    请告诉我、为 FPGA 和闪存16位共享 GPMC 是否可行?
    以及是否需要考虑任何其他因素。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    取决于您要使用 NOR 的目的。 如果您希望直接从 NOR 执行代码(XIP 模式)、这将几乎完全消耗 GPMC 带宽。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    谢谢你。

    XIP 模式中也不使用 NOR。
    在本手册中、我们认为 GPMC 之间的连接是可以的
    如 this...please、请告诉我是否允许使用此类设备。


    此致
    库米


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是有可能的。 我建议您在完成原理图时申请 TI 的原理图审核。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    谢谢你。

    关于上述有关为 FPGA 和 NOR 闪存共享 GPMC 的问题、
    我们的客户似乎在 XIP 模式下使用 NOR。
    如果我们希望直接从(或 XIP)执行代码、是否会出错
    是否还想将 FPGA 连接到 GPMC?

    此致
    库米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这取决于您需要 FPGA 提供的吞吐量、但另一方面、我会说会出现问题。