This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:器件实际速度范围?

Guru**** 2600515 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583988/tms320c6678-device-real-speed-range

器件型号:TMS320C6678

在文档 SPRS691E、图2-17 C66x DSP 器件命名规则(包括 TMS320C6678)中、我可以看到器件速度范围的定义。

根据这种情况、我当前使用的器件(其命名为 TMS320C6678BYP YB20-64ZDH59)的速度范围应为1.0GHz。  

但在芯片表面上、右上角印有符号"A1.25GHz"。  

那么、我使用的器件的实际速度范围是多少? 我可以在1.25GHz 下运行它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    你是对的。 这应该是工作频率为1.0GHz 的器件。

    我正在联系硬件团队进行确认。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在器件型号 TMS320C6678BYP YB20-64ZDH59中、没有器件速度信息。 您如何确定器件的速度范围为1.0GHz?

    如果封装上有 A1.25GHZ 之类的标记、则速度范围应为1.25GHz、温度范围应扩展(-40°C 至+100°C)。

    此致、
    SENTHIL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在器件型号 TMS320C6678BYP YB20-64ZDH59中、没有器件速度信息。 您如何确定器件的速度范围为1.0GHz?

    在文档 SPRS691E 、第2.9.2.1节器件和开发支持工具命名规则中 、图2-17 C66x DSP 器件命名规则(包括 TMS320C6678)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、可以查看我的最后一篇帖子吗? 我仍然很困惑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、canfoderiskii、

    请查看数据表中的封装信息表。 (增编1,第243页)。 这应该表明这一点。

    查看“可订购器件”列和“器件标识”列...

    此致、

    1和0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、感谢您的回复。 我将再次查看它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、如果我让1.25GHz 器件以1.0GHz 运行、没问题吧?

    我发现该"A1.25GHz"芯片是否以1.0GHz 的较低频率运行、某些 DDR 测试失败。 但当它以1.25GHz 运行时、不会出现任何问题。

    我想知道我应该在哪里深入探究。