请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6678 在文档 SPRS691E、图2-17 C66x DSP 器件命名规则(包括 TMS320C6678)中、我可以看到器件速度范围的定义。
根据这种情况、我当前使用的器件(其命名为 TMS320C6678BYP YB20-64ZDH59)的速度范围应为1.0GHz。
但在芯片表面上、右上角印有符号"A1.25GHz"。
那么、我使用的器件的实际速度范围是多少? 我可以在1.25GHz 下运行它吗?