This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:SDMCC 正在启动期间停止复制。

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/575799/tms320dm368-sdmcc-copying-stop-during-booting

器件型号:TMS320DM368

我正在使用 TMS320DM368ZCED DPS 开发视频压缩单元。 有时(10的2个)、当 BTSEL 和 AECFG 设置为000时、我的设备在 SDMMC 复制期间停止。

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

初始化已通过!

TI UBL 版本:1.50

引导目录引导装载程序

BOOTMODE = SD/MMC

正在启动 SDMMC 复制...

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

停止的情况高于此。 当 BTSEL 设置为010时、从未发生过。

我认为在引导模式中出现了一些问题、将 NAND 更改为 SDMMC。

但是,我无法确定引导顺序中的调试点在何处/何时。

请告诉我解决此问题的调试点或方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在尝试理解您的问题。 请尝试以下实验并分享您的观察结果。

    • 您是否使用预构建的二进制文件? 如果,请不要尝试。
    • 您是否在自定义硬件上运行此测试? 如果没有、请尝试使用 TI EVM 吗?  
    • 从 uboot 运行"nand scrup.chip"、然后从 SD 卡启动[将 BTSEL 设置为000]

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    我的回答很低、

    •您是否使用预构建的二进制文件? 如果,请不要尝试。
    ->在我们的系统中、二进制文件是通过 Linux (ubunt)环境构建的。

    •您是否在自定义硬件上运行此测试? 如果没有、请尝试使用 TI EVM 吗?
    ->我们的硬件是基于 EVM 定制的。
    ->这种情况在自定义硬件中再次出现。

    •从 uboot 运行"nand scrup.chip"、然后从 SD 卡启动[将 BTSEL 设置为000]
    ->我们的硬件剂量没有闪存。

    谢谢