请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM368 我正在使用 TMS320DM368ZCED DPS 开发视频压缩单元。 有时(10的2个)、当 BTSEL 和 AECFG 设置为000时、我的设备在 SDMMC 复制期间停止。
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
初始化已通过!
TI UBL 版本:1.50
引导目录引导装载程序
BOOTMODE = SD/MMC
正在启动 SDMMC 复制...
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
停止的情况高于此。 当 BTSEL 设置为010时、从未发生过。
我认为在引导模式中出现了一些问题、将 NAND 更改为 SDMMC。
但是,我无法确定引导顺序中的调试点在何处/何时。
请告诉我解决此问题的调试点或方法。