请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 团队、
我们的处理器 SDK 不支持在 Linux 中将 PRU-UART 用作其他 UART。 但是、客户能否在不在 PRU 上运行任何 UART 固件的情况下自行实现这一点? 我知道中断处理不受支持、但从 Cortex A15直接访问 PRU UART 寄存器还不够吗?
我的客户将所有 PRU 用作其他以太网端口、因此 PRU 上已经运行了以太网固件。 最好能够将 PRU-UART 引脚用作额外的 UART。
谢谢、
Robert