This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:在 Linux 下将 PRU UART 用作标准 UART

Guru**** 2600495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585262/am5728-using-pru-uart-as-standard-uart-under-linux

器件型号:AM5728

团队、

我们的处理器 SDK 不支持在 Linux 中将 PRU-UART 用作其他 UART。 但是、客户能否在不在 PRU 上运行任何 UART 固件的情况下自行实现这一点? 我知道中断处理不受支持、但从 Cortex A15直接访问 PRU UART 寄存器还不够吗?

我的客户将所有 PRU 用作其他以太网端口、因此 PRU 上已经运行了以太网固件。 最好能够将 PRU-UART 引脚用作额外的 UART。

谢谢、
 Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    他们将需要修改的 UART 驱动程序、或者可能需要编写一个新的驱动程序来处理此用例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    请提供有关可能解决方案的更多详细信息。 PRU-UART 寄存器是否可由 A15/Linux 访问? 如果是、地址是什么? 是否有客户可以查看的详细寄存器描述?

    谢谢、
    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM572x TRM 版本 H 的第30.1.7节介绍了 PRU UART。您也可以在此处找到寄存器说明。 30.1.4.4.2节介绍了 PRU 全局存储器映射。