This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6670:超链接交替控制台输出

Guru**** 2599215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584697/ccs-tms320c6670-hyperlink-alternating-console-output

器件型号:TMS320C6670

工具/软件:Code Composer Studio

专家、

我正在尝试使用超链接示例: pdk_C6670_1_1_2_6\packages/ti\drv\hyplnk。  我有2个 C6670连接了 HyperLink 电缆。  我已经在两个 DSP 上加载了该示例、在这两个 DSP 上都使用了相同的.out 文件。  

我有一个为每个打开的代码编写器实例、以及为每个打开的不同工作区。  两个上的配置选项相同。  

当我开始调试这两者时、控制台输出如下。  有趣的一点是、它们是 CCS 两个实例之间的交替数字。  

提前感谢。

从一个 DSP:

[C66xx_0] SERDES_STS (32位)内容:0x03460c1b;LOCK = 1
等待另一侧升高(2)
等待另一侧出现(3)
等待另一侧出现(5)
等待另一侧出现(8)
等待另一侧出现(11)
等待另一侧升高(166)
等待另一侧升高(167)
等待另一侧升高(168)
等待另一侧出现(169)
等待另一侧升高(172)
等待另一侧升高(173)
等待另一侧升高(175)
等待另一侧出现(176)
等待另一侧出现(178)
等待另一方提出(182)
等待另一侧升高(183)
等待另一侧出现(185)
等待另一侧出现(189)

从另一个:  

[C66xx_0]版本号:0x01000105;字符串 HYPLNK LLD 修订版本:01.00.01.05:2012年11月16日:18:29:50
即将进行系统设置(PLL、PSC 和 DDR)
电源域已启用。 您可能在没有重置设备的情况下重新运行(这是正常的)
已构造 SERDES 配置:PLL=0x00000064;RX=0x0046c495;TX=0x000cc315
系统设置工作正常
即将设置 HyperLink 外设
=================== 在初始化之前开始寄存器===========
修订版寄存器内容:
RAW = 0x4e901900
状态寄存器内容:
RAW = 0x00002004
链路状态寄存器内容:
RAW = 0x00000000
控制寄存器内容:
RAW = 0x00000001
控制寄存器内容:
RAW = 0x00000000
=================== 在初始化之前结束寄存器===========
等待另一侧升高(0)
等待另一侧升高(1)
等待另一侧出现(4)
等待另一侧出现(6)
等待另一侧出现(7)
等待另一侧出现(9)
等待另一侧出现(10)
等待另一侧出现(12)
等待另一侧出现(13)
等待另一侧出现(14)
等待另一侧出现(15)
(笑声)
等待另一侧出现(164)
等待另一侧出现(165)
等待另一侧升高(170)
等待另一侧出现(171)
等待另一侧升高(174)
等待另一侧升高(177)
等待另一侧出现(179)
等待另一侧升高(180)
等待另一侧出现(181)
等待另一侧升高(184)
等待另一侧出现(186)
等待另一侧出现(187)
等待另一侧出现(188)
等待另一侧升高(190)
等待另一方提出(191)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    MCSDK 已停产、请使用最新的处理器 SDK 进行尝试。 日志显示超链接未出现、
    1) 1)检查超链接电缆是否连接牢固
    2) 2)检查超链接速率、如果它是6.25Gbps、请尝试首先运行3.125Gbps 以查看是否可以启动
    #define hyplnk_example_SERRATE_03p125
    //#define hyplnk_example_SERRATE_06p250

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    专家、

    感谢您的回答;我已经弄清楚了我的错误。

    我尝试对 Code Composer Studio 的两个迭代使用相同的目标配置文件、这意味着 Code Composer Studio 的两个迭代都尝试在同一 DSP 上加载程序。

    解决方案是创建第二个目标配置文件、进入高级选项、并设置不同的(在本例中为1) I/O 端口号。 现在、针对 CCS 的每个实例使用不同的目标配置文件、我能够在每个 DSP 上加载一个程序。

    感谢您的帮助、

    Travis 去磁通