工具/软件:Code Composer Studio
专家、
我正在尝试使用超链接示例: pdk_C6670_1_1_2_6\packages/ti\drv\hyplnk。 我有2个 C6670连接了 HyperLink 电缆。 我已经在两个 DSP 上加载了该示例、在这两个 DSP 上都使用了相同的.out 文件。
我有一个为每个打开的代码编写器实例、以及为每个打开的不同工作区。 两个上的配置选项相同。
当我开始调试这两者时、控制台输出如下。 有趣的一点是、它们是 CCS 两个实例之间的交替数字。
提前感谢。
从一个 DSP:
[C66xx_0] SERDES_STS (32位)内容:0x03460c1b;LOCK = 1
等待另一侧升高(2)
等待另一侧出现(3)
等待另一侧出现(5)
等待另一侧出现(8)
等待另一侧出现(11)
等待另一侧升高(166)
等待另一侧升高(167)
等待另一侧升高(168)
等待另一侧出现(169)
等待另一侧升高(172)
等待另一侧升高(173)
等待另一侧升高(175)
等待另一侧出现(176)
等待另一侧出现(178)
等待另一方提出(182)
等待另一侧升高(183)
等待另一侧出现(185)
等待另一侧出现(189)
从另一个:
[C66xx_0]版本号:0x01000105;字符串 HYPLNK LLD 修订版本:01.00.01.05:2012年11月16日:18:29:50
即将进行系统设置(PLL、PSC 和 DDR)
电源域已启用。 您可能在没有重置设备的情况下重新运行(这是正常的)
已构造 SERDES 配置:PLL=0x00000064;RX=0x0046c495;TX=0x000cc315
系统设置工作正常
即将设置 HyperLink 外设
=================== 在初始化之前开始寄存器===========
修订版寄存器内容:
RAW = 0x4e901900
状态寄存器内容:
RAW = 0x00002004
链路状态寄存器内容:
RAW = 0x00000000
控制寄存器内容:
RAW = 0x00000001
控制寄存器内容:
RAW = 0x00000000
=================== 在初始化之前结束寄存器===========
等待另一侧升高(0)
等待另一侧升高(1)
等待另一侧出现(4)
等待另一侧出现(6)
等待另一侧出现(7)
等待另一侧出现(9)
等待另一侧出现(10)
等待另一侧出现(12)
等待另一侧出现(13)
等待另一侧出现(14)
等待另一侧出现(15)
(笑声)
等待另一侧出现(164)
等待另一侧出现(165)
等待另一侧升高(170)
等待另一侧出现(171)
等待另一侧升高(174)
等待另一侧升高(177)
等待另一侧出现(179)
等待另一侧升高(180)
等待另一侧出现(181)
等待另一侧升高(184)
等待另一侧出现(186)
等待另一侧出现(187)
等待另一侧出现(188)
等待另一侧升高(190)
等待另一方提出(191)