Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, CDCM6208, CDCM7005
主题中讨论的其他器件: LMK04828、 CDCM6208、 CDCM7005
尊敬的香榭丽舍
我的客户无法在其定制板中进行内部回送测试、尽管 EVM 没有问题。
当他们 使用 PKTDMA 测试 PKTDMA 缓冲区时,他们面临着缺少 PKTDMA 缓冲区的问题,而且似乎在2ms 内无法接收任何数据包。
当他们检查下面的电阻器时、看起来这是 Unsync 帧导致的失败。 您能否提供指南、指导他们如何在定制板中调试此问题?
他们使用 了 pdk_keystone2_3_01_02_05的 aif2LteSingleToneK2HTestProject 和 aif2LteCheckRfK2HTestProject。
GEL 文件: C:\ti\ccsv6\ccs_base\emulation\boards\xtcievmk2x\gel\xtcievmk2x.gel
~~~~~~~~μ A
地址:0x1F50014 (RM_LK_STS0[0]寄存器)
EVM 板(0x308)
FRAME_SYNC
定制板(0x1)
取消同步
地址:0x1F50018 (RM_LK_STS1[0])
EVM 板:(0x90000)
自上次清除和启用以来计数的行代码违规数:0x9
LLOS_DET 的数量、8b10b 代码违反、发生在一个主控帧中:0x0
定制 板:(0xFFFFFF000B)
自上次清除和启用以来计数的线路代码违规数:0xFFFF
LLOS_DET 的数量、8b10b 代码违反、发生在一个主控帧中:0xb
地址:0x1F50020 (RM_LK_STS3[0])
EVM 板 (0x1000000)
接收器 FSM 处于 HFSYNC 状态 ST3
定制板(0x2000000)
表示接收器 FSM 处于 ST0或 ST1状态时的帧丢失。
谢谢、此致、
SI