This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6636K2H:自定义电路板中的 CPRI 环回测试失败

Guru**** 2617035 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, CDCM6208, CDCM7005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/576095/tci6636k2h-cpri-loopback-test-fail-in-custom-board

器件型号:TCI6636K2H
主题中讨论的其他器件: LMK04828CDCM6208CDCM7005

尊敬的香榭丽舍

我的客户无法在其定制板中进行内部回送测试、尽管 EVM 没有问题。

当他们 使用 PKTDMA 测试 PKTDMA 缓冲区时,他们面临着缺少 PKTDMA 缓冲区的问题,而且似乎在2ms 内无法接收任何数据包。  

当他们检查下面的电阻器时、看起来这是 Unsync 帧导致的失败。 您能否提供指南、指导他们如何在定制板中调试此问题?

他们使用  了 pdk_keystone2_3_01_02_05的 aif2LteSingleToneK2HTestProject 和 aif2LteCheckRfK2HTestProject。

GEL 文件: C:\ti\ccsv6\ccs_base\emulation\boards\xtcievmk2x\gel\xtcievmk2x.gel

~~~~~~~~μ A

地址:0x1F50014 (RM_LK_STS0[0]寄存器)

EVM 板(0x308)

FRAME_SYNC

定制板(0x1)

取消同步

 

地址:0x1F50018 (RM_LK_STS1[0])

EVM 板:(0x90000)

自上次清除和启用以来计数的行代码违规数:0x9

LLOS_DET 的数量、8b10b 代码违反、发生在一个主控帧中:0x0

定制 板:(0xFFFFFF000B)

自上次清除和启用以来计数的线路代码违规数:0xFFFF

LLOS_DET 的数量、8b10b 代码违反、发生在一个主控帧中:0xb

 

地址:0x1F50020 (RM_LK_STS3[0])

EVM 板 (0x1000000)

接收器 FSM 处于 HFSYNC 状态 ST3

定制板(0x2000000)

表示接收器 FSM 处于 ST0或 ST1状态时的帧丢失。  

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 TCI66x 团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、在定制硬件上诊断问题有点困难、但我要说的是、首先要检查/比较外部信号(至少到 AIF2)并在内部工作。  查看 AIF2用户指南的图7-2、可以看到 AIF_REFCLK、AIF_RP1CLK、CPU/3 (您可能不需要 RP1)、串行器/解串器配置等

     Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们检查了除 RP1之外的每个外部时钟、但找不到任何问题。

    我们如何检查 AIF_REFCLK 和 CPU/3?

    我们还想知道 C:\ti\ccsv6\ccs_base\emulation\boards\xtcievmk2x\gel\xtcievmk2x.gel 是否是 aif2LTSingleToneK2HTestProject 的正确文件。

    以下 zip 文件包含 AIF_initHw (&aifObj)之后保存的 AIF 寄存器值;位于 ltechkrf.c 中

    AIF_REG_EVM.data 用于 TCI6638K2K-EVM 板、AIF_REG_CUSTOM.data 用于我们的定制板(TCI6636K2H)。  

    如果电路板中有任何寄存器配置不正确、您能帮助我们吗?

    此致、

    董君利

    e2e.ti.com/.../AIF_5F00_register_5F00_dump.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们检查了除 RP1之外的每个外部时钟、但找不到任何问题。

    我们如何检查 AIF_REFCLK 和 CPU/3?

    我们还想知道 C:\ti\ccsv6\ccs_base\emulation\boards\xtcievmk2x\gel\xtcievmk2x.gel 是否是 aif2LTSingleToneK2HTestProject 的正确文件。

    附加的 zip 文件包含 AIF_initHw (&aifObj)之后保存的 AIF 寄存器值;位于 ltechkrf.c 中

    AIF_REG_EVM.data 用于 TCI6638K2K-EVM、AIF_REG_CUSTOM.data 用于我们的定制板(TCI6636K2H)。  

    您能帮助我们在电路板中查找是否有任何寄存器配置错误吗?e2e.ti.com/.../1104.AIF_5F00_register_5F00_dump.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有人指导我们必须检查的内容?  

    如果有、请告知我们。 提前感谢。

    谢谢。

    新哈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave 和 TI Export、

    我们将 LMK04828用作 SYSCLK。
    我们已经使用其他时钟源进行了测试、例如 CDCM7005、CDCM6208和 VCXO。
    使用其他时钟源、我们可以解决 AIF 解锁问题。

    所以我有一个问题;
    LMK04828不能用作 K2H SYSCLK?
    它在 ARM 端工作良好、但在 C66x DSP 内核上无法正常工作。
    您能告诉我您的意见吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是 LMK04828硬件设计问题。
    感谢您的支持。

    谢谢、此致、
    SI