请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2E 您好!
我有带视觉应用板的 TDA2xx 板。
目前、我们有一个 Omni 视觉摄像机、连接到应用板、我们能够在 LCD 中获取视频。
现在、我们尝试使用 EVM 板的 USB 端口通过 USB 摄像头而不是全景摄像头获取视频输入。
请建议我们是否可以使用 USB 摄像头端口 直接连接到 EVM 板。
也是如此。 如果上述内容有效、请建议进行硬件设置。
谢谢、
Suganthi