This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2E:使用 USB 摄像头作为 EVM 板的视频输入、而不是全视觉摄像头

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/577282/tda2e-using-usb-camera-as-video-input-for-evm-board-instead-of-omni-vision-camera

器件型号:TDA2E

您好!

我有带视觉应用板的 TDA2xx 板。

目前、我们有一个 Omni 视觉摄像机、连接到应用板、我们能够在 LCD 中获取视频。

现在、我们尝试使用 EVM 板的 USB 端口通过 USB 摄像头而不是全景摄像头获取视频输入。

请建议我们是否可以使用 USB 摄像头端口  直接连接到 EVM 板。

也是如此。 如果上述内容有效、请建议进行硬件设置。

谢谢、

Suganthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suganthi、

    我已将您的问题转发给视频专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    来自相邻线程的答案:
    "Vision SDK 不支持 USB 堆栈。"

    此致、
    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suganthi、

    您能否提供有关您尝试运行的用例的详细信息。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于您提到了 TDA2x、我假设您正为此使用 Vision SDK。
    如上所述、Vision SDK 不支持 USB 堆栈。 此外、默认器件分区将 USB 分配给 A15进行控制。

    使用 USB 摄像头的真正目的是什么? 请解释使用案例以更好地提供支持。
    解决此问题的唯一方法是、如果您使用 Linux 从 USB 摄像头进行捕获、然后将这些缓冲器发送到 Vision SDK 进行处理。
    请注意、这尚未验证。

    此致、
    Nikhil D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    我们计划使用 IP 摄像机/USB 摄像机、因为我们不会将 Omni 视觉摄像机用于我们的目的。

    我们的主要用例是车道检测、车道偏离警告和前方碰撞警告。

    Suganthi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这不是正确的方式。
    此芯片具有特殊的视频接口、因此您可以直接连接并行 CSI 摄像头。
    它支持高达200万像素摄像头、最好使用这些专用摄像头接口、而不是使用 USB 摄像头。

    正如我提到过的、如果您仍然想使用 USB 摄像头方法、您将会高效地执行该方法。
    您必须编写一个新的链接才能从 USB 摄像头捕获帧、修改链以使用此链接而不是 pCapture 链接。

    如果您直接使用 VIP、您可以让车道偏离系统轻松工作。

    此致、
    Nikhil D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    如果是、如果使用摄像头、工作负载似乎会增加更多。

    顺便说一下、如果 HDMI 接口用于视频输入、它与 USB 摄像头一样吗?

    提前感谢。

    BRS。
    门格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:
    您可能想提及 VIP 而不是 HDMI? HDMI 是从 SoC 到 HDMI 显示屏(LCD 显示器/电视或其他)的接口。 它与摄像机无关。

    此致、Stan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我仍然不理解您的用例。
    我强烈建议使用 TDA2x 平台(即 VIP)上可用的视频接口
    有关 VIP 端口的功能,请参阅 TRM。


    此致、
    Nikhil D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil D、

    感谢你的答复。

    BRS、

    门格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    我们正在寻找通过 TDA2xx 板上的以太网端口连接摄像头?

    我们希望使用它来实现车道偏离、物体检测和行人检测。

    您能不能建议我们是否可以使用 IP 摄像机? 如果可能、您能否发送一些已经过 TDA2xx 电路板测试的 IP 摄像机型号。

    另请向我们推荐备选方案。


    谢谢、
    Suganthi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suganthi、

    由于您打开了包含此问题的新主题、我将把这个标记为已关闭。
    讨论可在此处继续:
    e2e.ti.com/.../580717

    此致、
    Yordan