This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:通过 SPL 刷写 DFU

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584715/linux-am5728-dfu-flashing-via-spl

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

我正在尝试通过定制板上的 USB 将 u-boot.img 加载到 eMMC、基于 Sitara am5728。
我只有 USB 和 eMMC 引导模式。
我已经按照本指南中的说明加载了 u-boot-spl.bin 
但加载后、它会输出以下消息:

U-Boot SPL 2016.05-00304-g323Bf10脏污(2017年3月28日- 15:54:02)
DRA752-GP ES2.0
尝试从 MMC2引导
**第一个描述符不是1:1上的主要描述符**
未找到预期的 Linux 映像。 尝试启动 U-boot

我有两个问题:
SPL 是否检查当前从 sysboot 引脚设置的引导模式并根据此设置更改其 u-boot 加载模式?
2.如果正确、当 USB 模式设置 sysboot 引脚时、为什么尝试从 MMC2引导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilya、

    AM57x 器件当前不支持 DFU 工具、请参阅以下 wiki 页面:
    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_U-Boot_User's_Guide

    即将推出的下一版本 AM57x PSDK 将支持该功能:
    e2e.ti.com/.../537839

    SPL (第一级 u-boot、u-boot-spl.bin)不检查 sysboot 引脚的引导模式。 仅从 sysboot 引脚检查 ROM 代码引导模式。 更多详细信息、请参阅 AM572x TRM 第33章初始化。

    此致、
    帕维尔