请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:Linux
我正在尝试通过定制板上的 USB 将 u-boot.img 加载到 eMMC、基于 Sitara am5728。
我只有 USB 和 eMMC 引导模式。
我已经按照本指南中的说明加载了 u-boot-spl.bin
。
但加载后、它会输出以下消息:
U-Boot SPL 2016.05-00304-g323Bf10脏污(2017年3月28日- 15:54:02)
DRA752-GP ES2.0
尝试从 MMC2引导
**第一个描述符不是1:1上的主要描述符**
未找到预期的 Linux 映像。 尝试启动 U-boot
我有两个问题:
SPL 是否检查当前从 sysboot 引脚设置的引导模式并根据此设置更改其 u-boot 加载模式?
2.如果正确、当 USB 模式设置 sysboot 引脚时、为什么尝试从 MMC2引导?