请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 您好!
我尝试使用 YMODEM 协议加载内核,下载成功,但在运行 bootm 命令时出现“错误的映像格式”错误。
这是一个日志
U-Boot# loady
##准备好二进制(YMODEM)下载到115200bps 的0x80200000...
CModem - CRC mode、33679 (SOH)/0 (STX)/0 (CAN) packets、3次重试
##总大小 = 0x0041c660 = 4310624字节
U-Boot# bootm 0x80200000
bootm 命令的映像格式错误
错误:无法获取内核映像!
我是否遗漏了什么?
谢谢