This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:从 UART 加载内核

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584763/am3358-loading-kernel-from-uart

器件型号:AM3358

您好!

我尝试使用 YMODEM 协议加载内核,下载成功,但在运行 bootm 命令时出现“错误的映像格式”错误。

这是一个日志

U-Boot# loady
##准备好二进制(YMODEM)下载到115200bps 的0x80200000...             

                             
CModem - CRC mode、33679 (SOH)/0 (STX)/0 (CAN) packets、3次重试
##总大小     = 0x0041c660 = 4310624字节


U-Boot# bootm 0x80200000


bootm 命令的映像格式错误
错误:无法获取内核映像!

我是否遗漏了什么?

谢谢