This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:Pinmux 问题

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585353/am3352-pinmux-question

器件型号:AM3352

您好!

我正在尝试弄清楚如何处理多功能引脚。 例如、一个引脚"R13"能够支持 GPIO、RGMII2_TXEN、GPMC_A16、GMII2_TXEN 等。 我知道在 U-boot 中必须设置一些寄存器、才能使用所需的功能配置这些处理器引脚、我的问题是我不确定它们是哪一个寄存器。 您能不能为我提供相关文档的指导、这些文档说明了需要设置哪些寄存器、在我的案例中、我想为 RGMII2_TXEN 的功能设置此引脚。

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    引脚功能在引脚控制寄存器中设置。 每个 I/O 引脚都有一个单独的寄存器。 有关详细信息、请参阅 AM335x TRM 修订版 O 的第9.2.2节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在看到了如何选择模式。 是否有按照(在前面的示例中)的方式显示内容的文档:

    引脚 R13:模式0:GPMC_A0、模式1:GMII2_TXEN 等、以及该引脚的寄存器偏移?

    谢谢、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看 AM335x 数据表 Rev. J 中的表4-1。有关寄存器偏移、请参阅 AM335x TRM Rev. 0中的表9-10。 管脚控制寄存器从偏移量0x800开始、名为 conf_ 。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、这正是我所需要的!