请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 您好!
我正在尝试弄清楚如何处理多功能引脚。 例如、一个引脚"R13"能够支持 GPIO、RGMII2_TXEN、GPMC_A16、GMII2_TXEN 等。 我知道在 U-boot 中必须设置一些寄存器、才能使用所需的功能配置这些处理器引脚、我的问题是我不确定它们是哪一个寄存器。 您能不能为我提供相关文档的指导、这些文档说明了需要设置哪些寄存器、在我的案例中、我想为 RGMII2_TXEN 的功能设置此引脚。
谢谢、
Mike