This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:QtQuick 控制问题

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585369/linux-am3358-qtquick-controls-question

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

您好!

我正在尝试让 QtQuick.Controls 在 SDK 3.02上工作、但我遇到了一些问题。 如果我尝试使用默认文件系统运行快速控制应用程序、我会遇到以下问题

"Module "QtQuick.Controls" is not installed (模块"QtQuick.Controls"未安装)"

我尝试使用 bitbake 和完整的 Sitara SDK (正如我在以前的 SDK 中所做的那样)构建 qtbase 和 qtquickcontrols、方法是添加

PACKAGECONFIG_append = " accessibility"

我的 conf/local.conf,但输出的 ipks 似乎已安装在系统上。 有什么关于如何使其发挥作用的想法?

谢谢

Micheal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Micheal、

    您必须重新安装它们。

    此致、
    Kemal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kemal、

    对此、最好的方法是什么? 我尝试强制重新安装、但我遇到了与已安装的 qt 软件包相关的大量问题...

    谢谢
    Micheal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    --force-dependence,如果重新安装依赖项将是最好的。