请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 工具/软件:Linux
您好!
我正在尝试让 QtQuick.Controls 在 SDK 3.02上工作、但我遇到了一些问题。 如果我尝试使用默认文件系统运行快速控制应用程序、我会遇到以下问题
"Module "QtQuick.Controls" is not installed (模块"QtQuick.Controls"未安装)"
我尝试使用 bitbake 和完整的 Sitara SDK (正如我在以前的 SDK 中所做的那样)构建 qtbase 和 qtquickcontrols、方法是添加
PACKAGECONFIG_append = " accessibility"
我的 conf/local.conf,但输出的 ipks 似乎已安装在系统上。 有什么关于如何使其发挥作用的想法?
谢谢
Micheal