This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2E06:ARM 示例工程的 Processor SDK 重建错误

Guru**** 2608265 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2E05, CCSTUDIO, 66AK2H06, 66AK2H12, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584867/66ak2e06-processor-sdk-rebuild-error-for-arm-example-projects

器件型号:66AK2L06
主题中讨论的其他器件:66AK2E05CCStudio66AK2H0666AK2H12SYSBIOS

大家好、

当我们尝试为 ARM 器件(cortex A15)构建 I2C 的 Processor SDK 示例时、它会输出 ERR 异常、复制如下。 最初、我们在 Windows 中运行 pdksetupenv.bat 、之后使用 pdkProjectCreate.bat K2E 所有小型 i2c ARM 运行。

我无法找到 与此错误相关的特定问题。 有人可以帮助解决这个问题吗?

处理器 SDK 版本: pdk_k2e_4_0_2

此致、

Shino

 

C:\ti\pdk_k2~1\packages/pdkProjectCreate.bat K2E 所有小 i2c ARM
========================================================================================================================================================
配置:
SoC:K2E
板:全部
端字节序:小
模块:i2c.
处理器:ARM
pdk_short_name:C:\ti\pdk_k2~1\packages/
========================================================================================================================================================
正在检查配置...
完成
========================================================================================================================================================
PDK_PARTNO:66AK2E05
pdk_Eclipse_ID:com.ti.pdk.k2e
RTSC_platform_name:ti.platforms.evmC66AK2E
rtsc_target:gnu.targets.arm.A15F
CCS_DEVICE:"Cortex A.66AK2E05"
(小部分
检测 PDK 中的所有工程并将其导入到工作区 C:\ti\pdk_K2~1\packages/MyExampleProjects 中
检测到的测试项目:I2C_BasicExample_K2E_armExampleProject

--------------------------------------------------
正在创建项目'I2C_BasicExample_K2E_armExampleProject'...


!错误:设备为“空”或无法识别。
注:请参阅以下可用设备列表(方括号中的显示名称仅供参考):

ISA 系列:ARM
com.ti.ccstudio.deviceModel.TMS470.CustomTMS470Device [自定义 ARM 器件]
com.ti.ccstudio.deviceModel.TMS470.GenericARM7Device [通用 ARM7器件]
com.ti.ccstudio.deviceModel.TMS470.GenericARM9Device [通用 ARM9器件]
com.ti.ccstudio.deviceModel.TMS470.GenericARM11Device [通用 ARM11器件]
com.ti.ccstudio.deviceModel.TMS470.GenericCortexA8Device [通用 CortexA8器件]
com.ti.ccstudio.deviceModel.TMS470.GenericCortexA9Device [通用 CortexA9器件]
com.ti.ccstudio.deviceModel.TMS470.GenericCortexA15Device [通用 CortexA15器件]
com.ti.ccstudio.deviceModel.TMS470.GenericCortexM3Device [通用 CortexM3器件]
com.ti.ccstudio.deviceModel.TMS470.GenericCortexM4Device [通用 CortexM4器件]
com.ti.ccstudio.deviceModel.TMS470.GenericCortexR4Device [通用 CortexR4器件]
com.ti.ccstudio.deviceModel.TMS470.GenericCortexR5Device [通用 CortexR5器件]
Cortex A.66AK2H06 [66AK2H06]
Cortex A.66AK2H12 [66AK2H12]----继续

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否尝试在命令行末尾添加[pdkDir]。 根据 pdkProjectCreate.bat、此文件的用法如下:
    @REM *语法:
    @REM * pdkProjectCreate.bat [SoC][板][端序][模块][处理器][pdkDir]
    @REM *
    @REM *说明: (第一个选项为默认值)
    @REM * SoC - AM335x / AM437x / AM571x / AM572x / K2E / K2G / K2K / K2H / K2L /
    @REM * C6678/C6657
    @REM *板 -全部(K2X 和 C66X SOC 使用"全部")
    @REM * 或-
    @REM * 请参阅 pdk_ _ \packages/ti\board\lib
    @REM * 用于 SoC 的有效电路板输入
    @REM *端字节序 -小/大
    @REM *模块 -全部
    @REM * 或-
    @REM * Aif2 / BCP / cpi / CSL / DFE / EMAC / FatFS / fftc /
    @REM * GPIO/hyplnk / i2c / ICSS_EMAC / iqn2/McASP / McBSP / mmap / mmcsd /
    @REM * Nimu / Nimu_ICSS / NWAL / PA / pcie / pktlib / pruss / QM / rm / sa /
    @REM * SerDes-diag / SPI / SRIO / tcp3d / tfw / transportqms/
    @REM * transportsrio / tsip / uart / usb / wdtimer / vps
    @REM *处理器- ARM/DSP/M4
    @REM * pdkDir -此文件位置/"C:\ti\pdk_ _ "封装"

    因此、在您的情况下、请尝试使用:
    C:\ti\pdk_k2~1\packages/pdkProjectCreate.bat k2E 所有小 i2c arm "C:\ti\pdk_ _ "封装"

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已使用以下突出显示的命令在我的 PC 上成功创建了项目:

    x0155517@MMS:~/ti/pdk_k2hk_4_0_3/packages 来源 pdksetupenv.sh
    未配置可选参数:CG_XML_bin_install_path
    XDC 版本构建所需
    示例:导出 CG_XML_bin_install_path="~/ti/cg_xml/bin
    未配置可选参数:DOXYGEN_INSTALL_PATH
    XDC 版本构建所需
    示例:导出 DOXYGEN_INSTALL_PATH="~/ti/Doxygen/doxygen/1.5.1-p1/bin
    (二
    环境配置:
    LIMIT_SoC:K2H K2K
    limit_boards:evmK2H evmK2K
    pdk_install_path:/home/x0155517/ti/pdk_k2hk_4_0_3/packages
    C6X_GEN_INSTALL_PATH:/home/x0155517/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.0
    toolchain_path_a15:/home/x0155517/ti/ccsv6/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3
    toolchain_path_A8:/home/x0155517/ti/ccsv6/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3
    toolchain_path_A9:/home/x0155517/ti/ccsv6/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3
    toolchain_path_M4:/home/x0155517/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS
    FPULIB_PATH:/home/x0155517/ti/ccsv6/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3/lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/fpu
    cross_tool_PRFX:arm-none-eabi-
    XDC_INSTALL_PATH:/home/x0155517/ti/xdctools_3_32_00_06_core
    BIOS_install_path:/home/x0155517/ti/bios_6_45_01_29
    IPC_INSTALL_PATH:/home/x0155517/ti/ipc_3_43_02_04
    EDMA3LLD_BIOS6_INSTALLDIR:/home/x0155517/ti/edma3_lld_2_12_01_25
    NDK_INSTALL_PATH:/home/x0155517/ti/ndk_2_24_03_35
    IMGLIB_INSTALL_PATH:/home/x0155517/ti/imglib_c66x_3_1_1_0
    UIA_INSTALL_PATH:/home/x0155517/ti/uia_2_00_03_43
    已配置 PDK 构建环境
    秘书长的报告
    x0155517@MMS:~/ti/pdk_k2hk_4_0_3/packages ./pdkProjectCreate.sh K2H 全是 i2c ARM
    ========================================================================================================================================================
    配置:
    SoC:K2H
    板:全部
    端字节序:小
    模块:i2c.
    处理器:ARM
    pdk_short_name:/home/x0155517/ti/pdk_k2hk_4_0_3/packages
    ========================================================================================================================================================
    正在检查配置...
    PDK_PARTNO:TCI6636
    pdk_Eclipse_ID:com.ti.pdk.k2hk
    RTSC_platform_name:ti.platforms.evmTCI6636K2H
    rtsc_target:gnu.targets.arm.A15F
    CCS_DEVICE:Cortex A. 66AK2H12
    (小部分
    在 PDK 中检测所有工程并将其导入工作区/home/x0155517/ti/pdk_k2hk_4_0_3/packages/MyExampleProjects
    检测到的项目./I2C_BasicExample_K2H_armTestProject.txt

    --------------------------------------------------
    正在创建项目'I2C_BasicExample_K2H_armTestProject'...


    完成!
    正在复制 macros.ini
    检测到的项目./I2C_BasicExample_K2H_armExampleProject.txt

    --------------------------------------------------
    正在创建项目'I2C_BasicExample_K2H_armExampleProject'...


    完成!
    正在复制 macros.ini
    项目生成完成
    (小部分
    x0155517@MMS:~/ti/pdk_k2hk_4_0_3/packages

    此致、  
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    您是否会尝试对 Nimu 示例执行相同的操作并共享项目以查看该项目

    谢谢、此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我能够无任何错误地生成项目:
    x0155517@MMS:~/ti/pdk_k2hk_4_0_3/packages。/pdkProjectCreate.sh K2H 全是小尼姆 ARM
    ========================================================================================================================================================
    配置:
    SoC :K2H
    电路板 :全部
    字节序 :小
    模块 :Nimu
    处理器 :ARM
    pdk_short_name:/home/x0155517/ti/pdk_k2hk_4_0_3/packages
    ========================================================================================================================================================
    正在检查配置...
    PDK_PARTNO TCI6636
    pdk_Eclipse_ID :com.ti.pdk.k2hk
    RTSC_platform_name:ti.platforms.evmTCI6636K2H
    RTSC_TARGET :GNU.targets.arm.A15F
    CCS_DEVICE :Cortex A.66AK2H12
    (小部分
    在 PDK 中检测所有工程并将其导入工作区/home/x0155517/ti/pdk_k2hk_4_0_3/packages/MyExampleProjects
    检测到的项目./NIMU_emacExample_EVMK2H_armBiosExampleProject.txt

    --------------------------------------------------
    正在创建项目'Nimu_emacExample_EVMK2H_armBiosExampleProject'...


    完成!
    正在复制 macros.ini
    项目生成完成
    (小部分
    x0155517@MMS:~/ti/pdk_k2hk_4_0_3/packages

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../NIMU_5F00_emacExample_5F00_EVMK2H_5F00_armBiosExampleProject.zipAnd这是压缩的项目

    此致、  
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shino、

    您能否确认您正在使用 CCSv6.1.3并已将其安装到以下软件包中:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Getting_Started_Guide

    捕获完整故障日志的一种方法是:
    pdkProjectCreate.bat K2E 所有小型 i2c ARM > script_log.txt

    请捕获完整日志并将其提供给我们进行分析。 另一个快速检查是检查您是否可以使用为 DSP 创建项目
    pdkProjectCreate.bat K2E 全小型 I2C DSP

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在它起作用了。 我找不到确切的原因、我更新了工具和软件包的 code composer。 创建了示例 SYSBIOS 项目 、对于 DSP、我已将工具链更改为 CCS 文件夹中当前的工具链

    就这些。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您更新该主题。

    此致、
    Yordan