This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSICE3359:Profinet 电路板问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSICE3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585337/tmdsice3359-profinet-board-questions

器件型号:TMDSICE3359

您好!

我正在设计一款符合 Profinet 标准的传感器板、并参考 TI 参考原理图 TMDSICE3359。 有一个用于仿真的 micro-USB 连接器。 我对此电路板或设计有几个问题:

1) 1)是否有一种将 JTAG USB 用于调试以外的通信的方法。 我需要一个接口来配置芯片和电路板。 我可以将此连接器用于电路板和芯片配置吗?

2) 2)如果我想在将来更新固件、能否使用互联网的以太网连接进行更新?

3) 3)引导加载程序在我们购买之前是否已经在 ARM ROM 中?

4) 4)在本参考设计中:

     a)有2Gbit DDR3 SDRAM 内存。 这是必去之地吗? 固件是否可以在没有此大 RAM 的情况下运行?

     b)有64Mbit SPI 闪存和16Mbit NOR 并行闪存?  对于小型传感器单元而言、这两者都是必需的吗? 如果不是、哪一个更好? SPI 闪存是否足够快、足以引导?

5) 5)关于引导:我不熟悉 ARM、从未在微处理器中使用过操作系统。 是否启动操作系统? 我们是否可以将引导和应用程序固件放在一起?

有很多问题、请帮我解决。 我不想设计我不理解的东西。

此致、

WAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1) 1)是否有一种将 JTAG USB 用于调试以外的通信的方法。 我需要一个接口来配置芯片和电路板。 我可以将此连接器用于电路板和芯片配置吗?

    Micro USB 连接器通过 FTDI 芯片提供 JTAG 接口和 UART3。

    2) 2)如果我想在将来更新固件、能否使用互联网的以太网连接进行更新?

    是的、这应该可以实现。

    3) 3)引导加载程序在我们购买之前是否已经在 ARM ROM 中?

    是的、AM335x 处理器具有 ROM 代码、用于初始化器件并将其配置为从 SYSBOOT 引脚选择的源启动。

    4) 4)在本参考设计中:
         a)有2Gbit DDR3 SDRAM 内存。 这是必去之地吗? 固件是否可以在没有此大 RAM 的情况下运行?

    AM335x 内部 RAM 非常小(128KB)、但如果您的应用适合内部使用、则可以通过该 RAM 运行。

         b)有64Mbit SPI 闪存和16Mbit NOR 并行闪存?  对于小型传感器单元而言、这两者都是必需的吗? 如果不是、哪一个更好? SPI 闪存是否足够快、足以引导?

    不、一个就足够了。 您选择的内容取决于所需的引导时间。

    5) 5)关于引导:我不熟悉 ARM、从未在微处理器中使用过操作系统。 是否启动操作系统? 我们是否可以将引导和应用程序固件放在一起?

    引导加载程序是进一步配置处理器(I/O 引脚、DDR 等)、加载应用程序并将执行转移到该程序的程序。 我不明白你把这两者结合在一起意味着什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、
    非常感谢您的出色回答、其中回答了我的大部分问题。 我很感谢。
    原谅我的无知。 通过"引导自"、我想这意味着应用程序固件所在的位置。 我是对的吗?
    非常感谢、
    WAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以、引导加载程序和应用程序可以放置在同一个存储器中。