请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSICE3359 您好!
我正在设计一款符合 Profinet 标准的传感器板、并参考 TI 参考原理图 TMDSICE3359。 有一个用于仿真的 micro-USB 连接器。 我对此电路板或设计有几个问题:
1) 1)是否有一种将 JTAG USB 用于调试以外的通信的方法。 我需要一个接口来配置芯片和电路板。 我可以将此连接器用于电路板和芯片配置吗?
2) 2)如果我想在将来更新固件、能否使用互联网的以太网连接进行更新?
3) 3)引导加载程序在我们购买之前是否已经在 ARM ROM 中?
4) 4)在本参考设计中:
a)有2Gbit DDR3 SDRAM 内存。 这是必去之地吗? 固件是否可以在没有此大 RAM 的情况下运行?
b)有64Mbit SPI 闪存和16Mbit NOR 并行闪存? 对于小型传感器单元而言、这两者都是必需的吗? 如果不是、哪一个更好? SPI 闪存是否足够快、足以引导?
5) 5)关于引导:我不熟悉 ARM、从未在微处理器中使用过操作系统。 是否启动操作系统? 我们是否可以将引导和应用程序固件放在一起?
有很多问题、请帮我解决。 我不想设计我不理解的东西。
此致、
WAN