This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/66AK2E05:通过 ARM K2e 中的 NIMU NDK 进行数据传输

Guru**** 2608425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585267/rtos-66ak2e05-data-transfer-through-nimu-ndk-in-arm-k2e

器件型号:66AK2E05

工具/软件:TI-RTOS

您好!

是否可以(以及如何)使用 K2e ARM 内核的 Nimu EMAC 示例将数据从 PC 传输到 EVM、反之亦然?

此外、当我运行示例时、我会得到以下日志:

[ARM_A15_0] QMSS 已成功初始化
CPPI 已成功初始化
PA 已成功初始化

TCP/IP 堆栈'Hello World!' 应用

StackTest:使用 DHCP
服务状态:DHCP:   已启用 :000          
服务状态:DHCP:   已启用 :正在运行 :000

服务状态:DHCP:   已启用 :故障 :000

这是正常行为吗?

PDK 4.0.3 ARM 内核0k2e

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [引用]是否可以(以及如何)使用 K2e ARM 内核的 Nimu EMAC 示例将数据从 PC 传输到 EVM、反之亦然?[/引用]

    是的、这应该是可能的。 请参阅以下主题:
    e2e.ti.com/.../350217

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此外、此主题:
    e2e.ti.com/.../1867820

    讨论了与您的用例非常相似的用例。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,yordan!!
    感谢您的快速回复

    我看了这两个链接,但我认为他们使用的代码与我使用的 Nimu 代码不同,从日志中可以看到... 我的代码只是设置初始配置、而不是发送/恢复部分。 您能否指导我如何启用数据传输?