请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2E05 工具/软件:TI-RTOS
您好!
是否可以(以及如何)使用 K2e ARM 内核的 Nimu EMAC 示例将数据从 PC 传输到 EVM、反之亦然?
此外、当我运行示例时、我会得到以下日志:
[ARM_A15_0] QMSS 已成功初始化
CPPI 已成功初始化
PA 已成功初始化
TCP/IP 堆栈'Hello World!' 应用
StackTest:使用 DHCP
服务状态:DHCP: 已启用 :000
服务状态:DHCP: 已启用 :正在运行 :000
服务状态:DHCP: 已启用 :故障 :000
这是正常行为吗?
PDK 4.0.3 ARM 内核0k2e