This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:LCD 像素时钟问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584619/am3352-lcd-pixel-clock-question

器件型号:AM3352

e2e.ti.com/.../AM3352-pixel-clock-question.pptxAttached是 AM3352在我正在进行的设计中测量像素时钟的图片(06)。  它是一个非常正弦的信号。  我本来希望它是一个方波。  我确实有一个33欧姆的串联电阻器、但我在07图中将其短路。  所做的就是使它更正弦。  我还担心信号不会达到0V 或3.3V。

 

你们中的任何一方对此主题有什么想法吗?  此芯片上是否有任何类型的驱动强度控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请描述测量设备-探头、带宽等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5241.AM3352-pixel-clock-question.pptxMore反馈和详细信息:

    好的问题是、新的示波器快照在300MHz 示波器全带宽上。 我使用的是100MHz 示波器、而不是全带宽。 但是,在全带宽下,100MHz 范围仍然无法很好地读取信号。

    图08的电阻为33欧姆、09的电阻为33欧姆。 10表示未连接 LCD、电阻为33欧姆。 在12年中,我用30 AWG 导线绕过 PCLK 迹线,因此我不认为它是堆叠。 单端10x 无源探头(Tek P6139B)、  直流耦合

    已更新随附的 PPTX 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在哪里进行探测? 接近处理器引脚或远端? 是否有可能有任何电容器连接到此线路?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    测量在 LCD 端(负载)。 无附加电容器-仅限来自电缆的寄生电容。
    我不担心显示屏的工作情况、因为这是我们在其他设计中使用的配置。 我更担心谐波导致我无法通过发射测试。
    我认为糟糕的波形是由具有长 GND 引线的无源直流耦合探头造成的。