请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 e2e.ti.com/.../AM3352-pixel-clock-question.pptxAttached是 AM3352在我正在进行的设计中测量像素时钟的图片(06)。 它是一个非常正弦的信号。 我本来希望它是一个方波。 我确实有一个33欧姆的串联电阻器、但我在07图中将其短路。 所做的就是使它更正弦。 我还担心信号不会达到0V 或3.3V。
你们中的任何一方对此主题有什么想法吗? 此芯片上是否有任何类型的驱动强度控制?