请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2Sx 主题中讨论的其他器件:TDA2
大家好、
关于通过 TDA2系列器件上的数据记录进行算法验证、建议使用哪种/典型接口、为什么? (例如以太网、直连 SD 卡、USB 转 PC)?
我们是否已经在 PC 端开发了任何用于接收视频数据的软件工具? 我知道以太网用例、它一次发送一个帧、但想知道我们是否有更先进的东西。
最棒的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Lina、
在 VISION SDK 中、我们有可用于数据记录的"null"链接。 目前、它支持以太网、SD 卡和存储器写入。 接口的选择取决于用例的吞吐量要求。 以太网支持更高的带宽(高达600Mbps TCP/IP)、其中 SD (~10Mbps)和内存受限。
如果只记录几个帧、则可以使用 SD 卡、但对于大型视频以太网、建议使用 SD 卡。
您可以使用诸如 ffmpeg、yuvplayer 等开放源码工具来分析后处理的数据。