This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2SX:TDA...best/most 上的数据记录开发了哪种方法?

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585063/tda2sx-data-logging-on-tda-best-most-developed-method

器件型号:TDA2Sx
主题中讨论的其他器件:TDA2

大家好、

关于通过 TDA2系列器件上的数据记录进行算法验证、建议使用哪种/典型接口、为什么? (例如以太网、直连 SD 卡、USB 转 PC)?

我们是否已经在 PC 端开发了任何用于接收视频数据的软件工具? 我知道以太网用例、它一次发送一个帧、但想知道我们是否有更先进的东西。

最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lina:

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家进行评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lina、

    在 VISION SDK 中、我们有可用于数据记录的"null"链接。 目前、它支持以太网、SD 卡和存储器写入。 接口的选择取决于用例的吞吐量要求。 以太网支持更高的带宽(高达600Mbps TCP/IP)、其中 SD (~10Mbps)和内存受限。  

    如果只记录几个帧、则可以使用 SD 卡、但对于大型视频以太网、建议使用 SD 卡。

    您可以使用诸如 ffmpeg、yuvplayer 等开放源码工具来分析后处理的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、您好!

    感谢您提供相关信息。 USB 怎么样? 您是否在 PC 上看到过该实现?

    最棒的

    Lina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lina、

    当前实施的零链路不支持 USB/PCIe。