请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 您好!
AM5728的 eratta 之后有一个问题。
i870 PCIe 未对齐读取访问问题
2.将中的 PCIe_SS1_AXI2OCP_legacy_mode_enable 和 PCIe_SS2_AXI2OCP_legacy_mode_enable 位设置为0x1
CTRL_CORE_SMA_SW_7控制模块寄存器。 这将使所有读取 TLPS 32位与所有字节使能设置为1对齐。
当使用此变通办法2时、 程序读取的数据是否肯定可以作为对8位访问的描述?
它有什么影响?
是传输吞吐量还是内存大小?
此致、
新义郎