This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:勘误表 i870权变措施

Guru**** 2609555 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582840/am5728-errata-i870-workaround

器件型号:AM5728

您好!

AM5728的 eratta 之后有一个问题。
i870 PCIe 未对齐读取访问问题

2.将中的 PCIe_SS1_AXI2OCP_legacy_mode_enable 和 PCIe_SS2_AXI2OCP_legacy_mode_enable 位设置为0x1
CTRL_CORE_SMA_SW_7控制模块寄存器。 这将使所有读取 TLPS 32位与所有字节使能设置为1对齐。

当使用此变通办法2时、 程序读取的数据是否肯定可以作为对8位访问的描述?
 它有什么影响?
是传输吞吐量还是内存大小?

此致、
新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以尝试这两个选项、并查看哪一个更适合您的用例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢您的快速回复。
    因为它是 AM572x 的勘误表、所以是否有更详细的信息?
    它是我们客户中的重要项目之一。

    此致、
    新义郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我问过。 如果有更详细的信息、工厂团队将在此处回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    感谢您的快速回复。
    是的、我们需要 更多详细信息。
    请向您的工厂团队确认。

    此致、
    新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tsuda - San

    您能否从您原来的帖子中澄清以下内容-我对此不清楚。

    当使用此变通办法2时、程序读取的数据是否肯定可以作为对8位访问的描述?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul、

    感谢您的快速回复。
    很抱歉、解释令人困惑。

    我   再问一个问题。

    当使用此变通办法2时、8位的读取访问是否没有任何问题?
     与权变措施1相比、它有何影响?
    是传输吞吐量还是内存大小?

    此致、
    新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tsuda-San

    如前所述、通过权变措施#2、如果您的系统将对 PCIe 地址空间发出未对齐的8位和16位读取访问、则可以使用传统模式。 传统模式将导致具有32位对齐地址的 TLPS、并且所有字节都启用为1


    权变措施2的主要影响。 不能只读取 PCIe 链路伙伴的单字节。 如果您访问的寄存器的其他三个字节中的一个字节的读取自动启动链接伙伴中的某些事件、则这可能是一个问题。

    希望这对您有所帮助。
    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul、

    感谢您的快速回复和详细检查。
    我了解了 i870 eratta 的权变措施2以及您的回答对该影响。

    此致、
    新义郎