器件型号:TMDXIDK5728
现在使用 AM5728 IDK 大约2个月了,突然我遇到了这种 i2c 控制器错误... 重启电源后、系统将不再启动。 在我的项目中、我可以访问另一个 AM5728 IDK、我的 SDCard 可以在另一个 AM5728 IDK 板上工作(即完全启动)。 此外、在另一个 AM5728 IDK 板上、我可以使用一个总相位 I2C 主机适配器来读取 EEPROM、但在我糟糕的 AM5728 IDK 板上、我无法读取 EEPROM。 我怀疑主板已损坏、我应该继续为该产品获取 RMA。 引导错误如下所示。 准备在获得 RMA 之前运行一些测试。 请提供建议。
--snip
U-Boot SPL 2016.05-g6c5519b6fc (2016年12月14日- 20:12:52)
DRA752-GP ES2.0
尝试从 MMC1引导
I2C_WRITE:总线上的 PADS 可能未配置(STATUS=0x10)
tps65903x:无法设置 LDO1电压。
读取 args
SPL_load_image_fat_os:读取图像参数时出错、错误--1
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
这些选项中没有匹配的 DT:
am57xx-beagle-x15
am572x-idk
am571x-idk
无法装入 ext2文件系统...
SPL_load_image_ext_OS:ext4fs 安装错误- 0
无法装入 ext2文件系统...
SPL_LOAD_IMAGE_ext:ext4fs 安装错误- 0
--snip