This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDK5728:电路板无法启动

Guru**** 2609555 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584435/tmdxidk5728-board-fails-to-boot

器件型号:TMDXIDK5728

现在使用 AM5728 IDK 大约2个月了,突然我遇到了这种 i2c 控制器错误... 重启电源后、系统将不再启动。  在我的项目中、我可以访问另一个 AM5728 IDK、我的 SDCard 可以在另一个 AM5728 IDK 板上工作(即完全启动)。  此外、在另一个 AM5728 IDK 板上、我可以使用一个总相位 I2C 主机适配器来读取 EEPROM、但在我糟糕的 AM5728 IDK 板上、我无法读取 EEPROM。  我怀疑主板已损坏、我应该继续为该产品获取 RMA。  引导错误如下所示。  准备在获得 RMA 之前运行一些测试。  请提供建议。

--snip

U-Boot SPL 2016.05-g6c5519b6fc (2016年12月14日- 20:12:52)
DRA752-GP ES2.0
尝试从 MMC1引导
I2C_WRITE:总线上的 PADS 可能未配置(STATUS=0x10)
tps65903x:无法设置 LDO1电压。
读取 args
SPL_load_image_fat_os:读取图像参数时出错、错误--1
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
这些选项中没有匹配的 DT:
  am57xx-beagle-x15
  am572x-idk
  am571x-idk
无法装入 ext2文件系统...
SPL_load_image_ext_OS:ext4fs 安装错误- 0
无法装入 ext2文件系统...
SPL_LOAD_IMAGE_ext:ext4fs 安装错误- 0
--snip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很遗憾听到这个消息。 您的问题似乎与此处描述的问题相同: e2e.ti.com/.../579318 建议您为此电路板启动 RMA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否表明电路板上的某些部件有缺陷? Mouser 告知我们、我们需要 TI 技术人员来确定此问题是否由缺陷器件引起、以便我们更换电路板。 这就是他们所说的:

    客户必须首先通过 E2E 论坛联系 TI、地址为 c、以验证故障。  如果 TI 技术人员确定器件可能存在缺陷、请让客户提供通信字符串、以验证 TI 是否批准退回/更换套件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heather、

    如果您已经成功使用了它、但现在遇到了此错误、那么在产生 I2C 电源电压的电路中、似乎出现了一些问题。  您可以测量 PMIC 输出的电压以进行验证。  在电路板返修之前、我们不会了解更多信息。

    Tom