请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2EVM5777 Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
尊敬的:
如果我想在 Linux OS 中构建 VISION SDK、我修改" MAKCONFIG?=tda2xx_EVM_Linux_All"、这就够了?
如果我需要在 PC 端安装 Linux 环境?
除了上述情况外、其他事情应该得到关注?
提前感谢。
BRS、
门格
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的:
如果我想在 Linux OS 中构建 VISION SDK、我修改" MAKCONFIG?=tda2xx_EVM_Linux_All"、这就够了?
如果我需要在 PC 端安装 Linux 环境?
除了上述情况外、其他事情应该得到关注?
提前感谢。
BRS、
门格
你(们)好
感谢你的答复。
此外、我们提到的 FAT 库 可以在没有操作系统环境(BIOS 或 Linux)的情况下工作?
顺便说一下、我根据 VISIONSDK_linux_useguide.pdf 进行 Linux 安装
但无法通过以下链接下载安装包、
还有其他一些方法可以获取此软件包?
BRS、
门格