This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:如何在 Linux OS 中构建 VISION-SDK?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583417/tda2evm5777-how-to-build-the-vision-sdk-in-linux-os

器件型号:TDA2EVM5777
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

尊敬的:

如果我想在 Linux OS 中构建 VISION SDK、我修改" MAKCONFIG?=tda2xx_EVM_Linux_All"、这就够了?

如果我需要在 PC 端安装 Linux 环境?

除了上述情况外、其他事情应该得到关注?

提前感谢。

BRS、

门格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    您可以参阅文档:
    /vision_sdk/docs/VisionSDK_Linux_UserGuide.pdf
    在这里、您可以找到构建 VisionSDK Linux 版本所需的一切。

    换言之:您需要安装 Linux (在虚拟机或本机)、
    请注意、必须为64位版本。
    您需要下载并安装 Linaro 工具链以及一些软件包
    "安装 ap-get "。
    然后配置 git 和克隆内核以及 u-boot 并下载文件系统。
    然后、您构建 SDK。
    VisionSDK_Linux_UserGuide.pdf 中详细介绍了上述所有步骤

    如果您有任何问题、请仔细阅读文档并执行这些步骤
    请在此处写下您的帮助。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢你的答复。

    我记得我在 SYSBIOS 上发布了一些文件系统电子邮件。

    有人回答说文件系统不支持 SYSBIOS、但现在我可以找到一些文件系统、如下所示:

    processors.wiki.ti.com/.../BIOS

    我想确认是否可以根据上面 SysBIOS 上的链接支持文件系统?

    如果是、在为 SYSBIOS 设置文件系统时应考虑哪些因素?

    如果没有,我必须使用 linuxOS 来读取大文件?

    我目前还不熟悉 Linux 操作系统。

    提前感谢。

    BRS、
    门格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    另一个问题:

    根据 VisionSDK_Linux_UserGuide.pdf 中提到的内容、如果使用 Linux 操作系统、要下载的 CCS 版本必须是 CCS Linux 版本?

    提前感谢。

    BRS、
    门格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    顺便说一下、我想从 SD 卡读取数据。

    我按数组添加数据、但 CCS 始终损坏。

    BRS、
    门格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    Linux 用户指南文档中提供了下载 Linux 目标文件系统的链接。
    您可以在此程序中使用 fopen 等标准 C 文件 API。

    如果您在系统上使用 Linux 操作系统、则需要安装 CCS Linux 版本。
    如果您使用的是 Windows 和用于 Linux 的虚拟机、则不需要 Linux CCS。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    不清楚您所谈论的腐败是什么。
    您能否详细说明"我按阵列添加数据、但 CCS 始终损坏。" 以便我们能够更好地帮助您。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    提前感谢您。

    由于数据大小非常大(大约70MB),因此我们将这些数据转换为数组,例如:float A[]={,... 、}、

    然后、我将该数组放入头文件或.c 文件中、CCS 始终是正确的、DDR 中的数据存储器大小大于数组的大小。

    你能提出一些建议吗?

    如果问题仍然无法解决、我们必须使用文件系统从 SD 读取文件?

    我不熟悉 Linux 操作系统、您对此现象有什么好的建议吗?

    再次感谢。

    BRS、
    门格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    您可以在 c 或 h 文件中创建此类数组、并使用指针在代码中进行读取。
    如果数据存储器大小小于数组的大小、则需要修改存储器映射并增加数据存储器段大小。
    如果您想从 SD 卡读取数据、可以使用标准库函数。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rishabh,

    感谢你的答复。

    "如果您想从 SD 卡读取数据、可以使用标准库函数。"

    BIOS OS 中的 Vision SDK 支持 文件系统、例如从 SD 卡读取?

    如果是,是否还有其他工作要做?

    再次感谢。

    BRS、

    门格

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    是的、Vision SDK BIOS 具有可在 A15/M4上使用的 FAT 库。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢你的答复。

    此外、我们提到的 FAT 库 可以在没有操作系统环境(BIOS 或 Linux)的情况下工作?

    顺便说一下、我根据 VISIONSDK_linux_useguide.pdf 进行 Linux 安装

    但无法通过以下链接下载安装包、

    http://swubn01.india.ti.com/publish/PROCESSOR-SDK-LINUX-AUTOMOTIVE/03_01_00_03/exports/tisdk-rootfs-image-dra7xx-evm.tar.xz

    还有其他一些方法可以获取此软件包?

    BRS、

    门格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    FAT 库也可以在没有操作系统的情况下工作。
    此链接适用于我。 尝试下载此软件包时出现什么错误?

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rishabh,

    链接始终重定向到另一个 Websit 地址、打开速度也很慢。

    是否有其他方法可以获取封装?

    BRS、
    门格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您可以从此处下载吗? www.ti.com/.../processor-sdk-dra7x

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    软件包可以正常下载。

    非常感谢。

    BRS、
    门格