This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/STARTERWARE-DSPARM:可能存在问题的函数

Guru**** 2608355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581095/starterware-starterware-dsparm-possibly-problematic-functions

零件号:STARTERWARE-DSPARM

工具/软件:Starterware

大家好、

尝试设置 PWM 模块时、我遇到了以下问题:
Starterware 的函数:EHRPWMClockEnable、 EHRPWMTimebaseClkConfig 和 EHRPWMLoadCMPA
似乎无法正常工作。
具体而言、将可执行文件加载到 BeagleBone White 后、它会正常工作、直到达到这些状态
功能。 我已经使用 UARTprintf 在函数每次到达其末尾时显示一条简单的消息
除非我使用 上述函数、否则会成功发生这种情况。
在这种情况下、程序永远不会到达这些函数的末尾。这是我的意思的示例:

UARTprintf ("start test\n");

L3L4_clock_domain_open ();
UARTprintf ("达到此点1\n");

pwmss_clk_enable (1);
UARTprintf ("达到此点2\n");

pwmss_TBCLK_enable (1);
UARTprintf ("达到此点3\n");

EHRPWMClockEnable (SOC_PWMSS1_regs);
UARTprintf ("达到此点4\n"); 

在此示例中、我在终端中收到的消息为:
开始测试
已达到此点1
已到达此点2.
已达到此点3

然后它在那里"挂起"、如果我使用其他提到的函数、也会发生同样的情况。

很抱歉、如果我没有清楚地解释我的问题、请要求澄清、请给我一些想法? 或者 我应该做什么的方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我认为我发现了这个错误...所以、如果有人想知道、问题似乎是我忘记在上一个帖子中提到的那些函数之前使用一些必要的函数。

    详细说明、我还应该使用 L3L4_DRIVER_init pwmss_driver_init、否则某些标志设置 不当、因此程序不起作用。