工具/软件:Starterware
大家好、
尝试设置 PWM 模块时、我遇到了以下问题:
Starterware 的函数:EHRPWMClockEnable、 EHRPWMTimebaseClkConfig 和 EHRPWMLoadCMPA
似乎无法正常工作。
具体而言、将可执行文件加载到 BeagleBone White 后、它会正常工作、直到达到这些状态
功能。 我已经使用 UARTprintf 在函数每次到达其末尾时显示一条简单的消息
除非我使用 上述函数、否则会成功发生这种情况。
在这种情况下、程序永远不会到达这些函数的末尾。这是我的意思的示例:
UARTprintf ("start test\n");
L3L4_clock_domain_open ();
UARTprintf ("达到此点1\n");
pwmss_clk_enable (1);
UARTprintf ("达到此点2\n");
pwmss_TBCLK_enable (1);
UARTprintf ("达到此点3\n");
EHRPWMClockEnable (SOC_PWMSS1_regs);
UARTprintf ("达到此点4\n");
在此示例中、我在终端中收到的消息为:
开始测试
已达到此点1
已到达此点2.
已达到此点3
然后它在那里"挂起"、如果我使用其他提到的函数、也会发生同样的情况。
很抱歉、如果我没有清楚地解释我的问题、请要求澄清、请给我一些想法? 或者 我应该做什么的方向。