请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:Linux
尊敬的 TI 团队:
我将在 AM572x-IDK 上测试 QSPI_4和 SD 引导。
移除 R23、R24、R25、R26、R27和 R28后、SD 引导失败。
当我移除 QSPI 闪存(U4)时、如何从 SD 卡引导?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
尊敬的 TI 团队:
我将在 AM572x-IDK 上测试 QSPI_4和 SD 引导。
移除 R23、R24、R25、R26、R27和 R28后、SD 引导失败。
当我移除 QSPI 闪存(U4)时、如何从 SD 卡引导?