This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:idk QSPI_4和 SD 引导问题

Guru**** 2609555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584911/linux-am5728-idk-qspi_4-and-sd-boot-issue

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

尊敬的 TI 团队:
我将在 AM572x-IDK 上测试 QSPI_4和 SD 引导。
移除 R23、R24、R25、R26、R27和 R28后、SD 引导失败。
当我移除 QSPI 闪存(U4)时、如何从 SD 卡引导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么必须移除 QSPI 闪存? 只需擦除即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    或者更好的方法是、您可以更改 SYSBOOT[5:0]序列。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、
    我已移除 QSPI 闪存(U4)和这些电阻器。
    是否更改了 SYSBOOT[5:0]序列的权变措施?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的意思是、更改 SYSBOOT 序列比删除闪存更好。