This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:VDD_SD 电压变化

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM572X, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/578182/linux-am5728-vdd_sd-voltage-change

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:TMDSEVM572X

工具/软件:Linux


尊敬的 TI 团队:
为什么 TMDSEVM572X 的 VDD_SD 电压从3.3V 变为2.9V ?

您是否 对 电压有任何担忧?

硬件:AM572x 评估模块/TMDSEVM572X (A3)
软件:PROCESSOR-SDK-LINUX-AM57X 03_02_00_05

许志光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅艾哈迈德的这篇文章 :e2e.ti.com/.../2031751
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    u-boot 中的 MMC 驱动器有意将 VDDSHV8线路设置为3.0V。

    但 Vddshv8电压为3.135V 至3.465V。

    我很困惑。

    你能给我一些建议吗?

    谢谢。

    SDK:TI-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.02.00.05

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:AM5728

    工具/软件:Linux

    尊敬的 TI 团队:

    u-boot 中的 MMC 驱动器有意将 VDDSHV8线路设置为3.0V。

    但 Vddshv8电压为 3.135V 至3.465V。

    我很困惑。

    你能给我一些建议吗?

    谢谢。

    SDK:TI-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.02.00.05

    EVM: AM572x 评估模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MMC1接口具有 PBIAS 单元、在更改 IO 电压时也必须对其进行编程。 对于一个长期文档、声明 MMC1 I/O 单元的电源电压可以是1.8V 或3V。 因此、PBIAS 和 IO 电压均设置为3.0V。

    但是、最近修复的文档表明 MMC1 I/O 单元的电源电压可以是1.8V 或3.3V。 但尚未对内核进行此更改。