请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我已成功为 BeagleBone Black 构建了一个 WEC7映像()。
它可以正常启动、但我的显示器显示一条错误消息、显示"无效视频模式"。 Linux 不会出现此问题。
如何在 Platform Builder (平台构建器)中更改屏幕分辨率以解决此问题? 显示器的分辨率为1920x1080。
平台:BeagleBone Black BSP:BSP_WINWEC7_ARM_A8 01.18.00.00
BSP:BSP_WINWEC7_ARM_A8 01.18.00.00
CPU:AM33X ARM
谢谢!