This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDMI 屏幕不输出视频

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583597/hdmi-screen-not-outputting-video

我已成功为 BeagleBone Black 构建了一个 WEC7映像()。

它可以正常启动、但我的显示器显示一条错误消息、显示"无效视频模式"。 Linux 不会出现此问题。

如何在 Platform Builder (平台构建器)中更改屏幕分辨率以解决此问题? 显示器的分辨率为1920x1080。

平台:BeagleBone Black BSP:BSP_WINWEC7_ARM_A8 01.18.00.00

BSP:BSP_WINWEC7_ARM_A8 01.18.00.00

CPU:AM33X ARM

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可能是因为该解决方案不受支持。 如何更改?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请阅读此论坛之上的声明: e2e.ti.com/.../168290 Windows CE 不再受 TI 支持。 请联系我们的第三方合作伙伴。