主题中讨论的其他器件:EVMK2G
大家好、
我有一位客户在设计中使用 K2G、他们有一些问题:
有关以下问题、请参阅我的"EMU 和引导模式"图(仅 TI 员工在此可见-> https://txn.box.com/s/hs216rxicd7homso8r56dlfflt9qmyre)、K2G 的 EMU[2:17]也可多路复用为引导模式引脚以进行 micro SD 卡引导。
Q1:K2G 的 BOOTMODE14/EMU16适用于
启动确认:
•0 = MMC 不需要引导确认
•1 =预期引导确认、如果未收到则将超时
从 micro SD 引导时、EVMK2G 上的设置是什么? 切换 EVMK2G 和 FPGA 上的4位 DIP、BMC、为我配置引导模式[15:00]。 由于我能够使用 EVMK2G 上的 micro SD 启动我自己的应用、我想知道 BOOTMODE14的设置。
Q2:我的 EMU[19:00]没有缓冲、并且使用上拉/下拉来选择引导模式。 理想的上拉/下拉值是多少? 10k 或4.7K?
Q3:对于 K2G 引导模式选择、BOOTMODE[15:00]/EMU[2:17]、我是否需要缓冲?
TI wiki 说:"不得缓冲 EMU 引脚。" 但我不知道它意味着 EMU[01:00]或者对于所有 EMU 引脚。
谢谢、
Brian Antheunisse