This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:EMU 和引导模式问题

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584328/66ak2g02-emu-and-bootmode-questions

器件型号:66AK2G02
主题中讨论的其他器件:EVMK2G

大家好、

我有一位客户在设计中使用 K2G、他们有一些问题:

有关以下问题、请参阅我的"EMU 和引导模式"图(仅 TI 员工在此可见-> https://txn.box.com/s/hs216rxicd7homso8r56dlfflt9qmyre)、K2G 的 EMU[2:17]也可多路复用为引导模式引脚以进行 micro SD 卡引导。

Q1:K2G 的 BOOTMODE14/EMU16适用于  

启动确认:

•0 = MMC 不需要引导确认

•1 =预期引导确认、如果未收到则将超时  

从 micro SD 引导时、EVMK2G 上的设置是什么? 切换 EVMK2G 和 FPGA 上的4位 DIP、BMC、为我配置引导模式[15:00]。 由于我能够使用 EVMK2G 上的 micro SD 启动我自己的应用、我想知道 BOOTMODE14的设置。

 

Q2:我的 EMU[19:00]没有缓冲、并且使用上拉/下拉来选择引导模式。 理想的上拉/下拉值是多少? 10k 或4.7K?    

 

Q3:对于 K2G 引导模式选择、BOOTMODE[15:00]/EMU[2:17]、我是否需要缓冲?

TI wiki 说:"不得缓冲 EMU 引脚。" 但我不知道它意味着 EMU[01:00]或者对于所有 EMU 引脚。

 

谢谢、

Brian Antheunisse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    此链接对我无效。 我正在要求硬件团队进行详细阐述。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、

    网站设置方式有点令人困惑,但有一组包含 EVM 原理图的*参考设计*,出于某种原因,它们在 EVM 页面上没有这些原理图。 请看此处:

    www.ti.com/.../TIDEP0069

    谢谢、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    是的、我们已将此问题上报给硬件和互联网营销团队。 最新的原理图、BOM 和布局文件似乎正在审查中、并将很快上传到产品文件夹。

    K2G EVM 上的引导模式设置是使用 BMC 软件完成的、该软件驱动 GPIO 引脚以驱动引导模式引脚。 此处提供了如何驱动这些引脚的详细信息:

    您还可以从 BMC 串行控制台通过 uart2usb 查看完整的引脚设置。 您可以通过在 BMC 命令行上键入命令"bootmode"来查看当前的引导模式引脚设置。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    TI 参考设计是与 K2G GP EVM 开发并行开发的、加载这些 EVM 的原理图是早期版本。 我们目前正在完成对 GP EVM 生产文档的最终审核。 审核完成后、它们将上传到 GP EVM 的产品页面。
    此致、
    Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确保:

    Q2:我们应该使用4.7K 上拉电阻器、对吧?

    Q3:wiki 将讨论所有 EMU 引脚、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    Q2:需要用于 JTAG 信号以及 EMU0和 EMU1的4.7K 上拉电阻器。 仅当这些信号连接到您的 JTAG 仿真器时、才需要在剩余仿真器上进行上拉。  

    Q3:仅当您将这些信号连接到 JTAG 仿真器时才需要 emus 的缓冲。 如果在所有 emus 连接到 TI60引脚或 MIPI60 JTAG 连接器时支持跟踪、则需要进行缓冲。

    此致、

    Bill