This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CCSTUDIO-C2000:C2000 TI-RTOS

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584567/rtos-ccstudio-c2000-c2000-ti-rtos

器件型号:CCSTUDIO-C2000

工具/软件:TI-RTOS

海 all

我想使用 C2000-TI RTOS、因为需要安装所有软件。

我已经安装了 CCSV6.1.1、

tirtos_c2000_2_10_01_38和 controlSUITE

在我创建新的 RTOS 项目时

我需要在 TI-RTOS 示例-->内核示例--> TI 目标示例-->最小值下获取项目模板和示例。

 但我在 RTOS 配置窗口中没有看到 TI-RTOS 示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    对于非 Concerto C2000器件、我们建议您只需获取 SYS/BIOS 而不是 TI-RTOS。 downloads.ti.com/.../

    我们没有 TI-RTOS 感知驱动程序(就像我们在协处理器上针对 M3那样)。

    Todd