请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5718 主题中讨论的其他器件:CDCM9102、 LMK00334
团队、
我有一位客户提出以下问题。 您能帮您找到答案吗? 客户知道我们的路由指南、但此处未描述他的用例:
PCIe 的时钟可设置为输入和输出。 在您的参考设计中、它设置为输入、时钟来自时钟分配电路。
我的板上有两个 SITARA:
在一个 PHY 连接到 PCIe 的情况下、Sitara 将提供该时钟作为输出。 一切都好。
另一个 Sitara 连接到两个 PHY。 我想使用其时钟输出为两个 PHY 供电。 我可以将它们直接连接到 Sirata (Y 连接)、还是必须使用时钟分配电路?
为了在两个 SITARA 上运行相同的软件、我不想使用一个时钟作为输入、而使用另一个时钟作为输出。
您有适合我的原理图吗?
谢谢、
Robert