This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:PCIe 时钟共享

Guru**** 1226080 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM9102, AM5718, LMK00334
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584272/am5718-pcie-clock-sharing

器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件:CDCM9102LMK00334

团队、

我有一位客户提出以下问题。 您能帮您找到答案吗? 客户知道我们的路由指南、但此处未描述他的用例:

PCIe 的时钟可设置为输入和输出。 在您的参考设计中、它设置为输入、时钟来自时钟分配电路。

我的板上有两个 SITARA:

在一个 PHY 连接到 PCIe 的情况下、Sitara 将提供该时钟作为输出。 一切都好。

另一个 Sitara 连接到两个 PHY。 我想使用其时钟输出为两个 PHY 供电。 我可以将它们直接连接到 Sirata (Y 连接)、还是必须使用时钟分配电路?

为了在两个 SITARA 上运行相同的软件、我不想使用一个时钟作为输入、而使用另一个时钟作为输出。

您有适合我的原理图吗?

谢谢、
 Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这些 PHY 是什么? 他们的时钟要求是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用两个 DP83822、它们需要100MHz 的时钟频率。
    此致
    亚历山大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DP83822是以太网 PHY。 它与 PCIe 接口无关、无法通过该接口计时。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、抱歉、DP83822是我用于 RGMII 总线的 PHY、这里一切都好。

    在 PCIe 总线上、我使用 Intel 的 i210。
    此致
    亚历山大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。 我已要求 PCIe 专家发表评论。 他们将在这里直接做出响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    我今天必须完成原理图、您是否有适用于两个 PHY i210的 PCIe 时钟解决方案?

    此致

    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昨天我已将其发送给工厂团队、但目前我不知道他们的工作重点是什么。 他们将在这里直接做出响应。 同时、我发现本文档可能对您有所帮助:

    e2e.ti.com/.../7851.PCIe_5F00_designGuides.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Biser、


    非常感谢你的帮助。

    我正在设计一种替代解决方案。

    石英25MHz、CDCM9102以及 TI 的另一个器件、具有3或4 * 100MHz 差分输出、为 AM5718和两个 i210计时。

    您能给我一个关于此分配 IC 的建议吗、它可以为 AM5718和两个 i210提供正确的电压电平;1.8V 或3.3)。




    此致

    亚历山大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能会在以下位置找到合适的器件: www.ti.com/.../differential-products.page
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Biser、


    感谢您的链接。


    我将使用 LMK00334。

    此器件是否支持 PCIe 的正确输出电平、我看不到任何1.8V 电源?

    如何设置 VCCO 输出电源? 到2.5V? 这是否不是太高?


    再次感谢您的帮助。




    此致
    亚历山大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    时钟和计时论坛支持此器件: e2e.ti.com/.../48 他们的专家可以更好地回答您的问题。 请在此处发布有关 LMK00334的查询。